alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Düsseldorf

Autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Praxis-Seminar · nur 12 Plätze

Druckregler richtig auswählen, auslegen und selbst warten.

Ein Tag für alle, die mit Druckreglern arbeiten: Vormittags verstehen Sie, wo bei Druckreglern in der Praxis die Herausforderungen liegen. Nachmittags zerlegen Sie einen selbst und bauen ihn wieder zusammen.

  • Zertifikat nach Abschlusstest
  • Eintrag im BVEG-Sicherheitspass
  • Keine Vorkenntnisse nötig
INHALT BAR BAR VORDRUCK HINTERDRUCK ▲ Druck steigt!
Versorgungsdruckeffekt: Wird die Flasche leer, steigt der Hinterdruck.
Termin
Mi, 18.11.2026
Zeit
9:00–16:00 Uhr
Ort
NeussIm Taubental 46
Preis p. P.
680 €zzgl. MwSt.
Gruppe
max. 12 Teilnehmer
Praxis-Seminar Druckregler

Kennen Sie das?

Die Herausforderung ist selten der Regler. Sondern die Auslegung.

Fünf Fehlerbilder, die fast jeder Betrieb kennt. Klicken Sie auf eins und sehen Sie Ursache und Abhilfe. Im Seminar lernen Sie, sie zu erkennen und zu vermeiden.

„Der Druck steigt, obwohl niemand am Regler dreht.“Kriechen (Creep)

Partikel aus der Installation oder ein beschädigter Sitz lassen Medium durch, bis der Ausgangsdruck dem Eingangsdruck entspricht.

Abhilfe: Filter vor dem Regler, Überströmventil dahinter, Ersatzteilkit bereithalten. Ein Druckregler ist keine Absperrung.

„Je leerer die Gasflasche, desto höher der Ausgangsdruck.“Versorgungsdruckeffekt (SPE)

Sinkt der Eingangsdruck, verschiebt sich die ganze Kennlinie nach oben.

Abhilfe: zweistufige Druckminderung oder ein Regler mit druckentlastetem Ventilkegel.

„Im Betrieb bricht der Druck ein.“Regeldifferenz (Droop)

Der Regler ist für den Durchfluss zu klein: Je weiter er öffnet, desto mehr fällt der Druck.

Abhilfe: höherer Durchflusskoeffizient (Cv) oder ein dombelasteter Regler.

„Der Regler ist vereist.“Joule-Thomson-Effekt

Bei großer Druckdifferenz kühlt das Gas stark ab. Komprimiertes Erdgas kann von 20 °C auf −65 °C fallen.

Abhilfe: Druck in Stufen reduzieren oder das Gas beheizen.

„Teuer gekauft und trotzdem nicht passend.“Falscher Typ, falsche Größe

Druckminderer statt Vordruckregler, oder ein Regler, der dauerhaft im gedrosselten Bereich arbeitet.

Abhilfe: Auslegung nach Medium, Druck, Durchfluss und Temperatur, mit der Durchflusskurve statt mit dem Cv-Wert allein.

Seminarinhalte

Sechs Themen, die Sie am Ende sicher beherrschen.

Von der Auswahl über die Auslegung bis zur Wartung, mit Fällen aus der Praxis.

01

Auswahl nach Anforderungsprofil

Aus Medium, Druckbereich und Einsatzbedingungen den passenden Druckregler ableiten.

02

Typische Auslegungsfehler

Die Stellen, an denen Auslegung und Einbau in der Praxis schiefgehen, und wie Sie sie früh erkennen.

03

Überspezifizierung vermeiden

Nicht jede Anwendung braucht das größte Modell. Sie spezifizieren genau so, wie Ihre Anlage es braucht.

04

Sicherer Umgang mit Medien

Druckregler mit unterschiedlichen Medien sicher einsetzen und handhaben.

05

Installation und Wartung

Vom Einbau bis zur Wartung: Sie wissen, worauf es im Betrieb ankommt.

06 · PRAXIS

Demontage und Montage

Sie nehmen einen Druckregler selbst auseinander und bauen ihn wieder zusammen.

Ablauf

Vormittags verstehen. Nachmittags selbst schrauben.

In der Werkstatt arbeitet jeder selbst am Regler. Deshalb gibt es nur 12 Plätze.

Maximilian Planken Project Engineer RAiTec Anlagenbau

Ihr Trainer

Maximilian Planken

Field Engineer & Teamlead General Industrial

Berät Kunden von Swagelok Düsseldorf bei Auswahl und Auslegung von Druckreglern und bringt Fälle aus der Praxis mit.

  1. Ab 9:00 Uhr · Teil 1

    Verstehen

    Begriffe und Reglertypen, Design und Auslegung, Effekte im Betrieb, Reglerspektrum und Optionen.

  2. Nachmittag · Teil 2

    Selbst machen

    Sicherheit und Lebensdauer, Auswahl und Wartung mit praktischer Demontage und Montage, Gasversorgungssysteme.

  3. Bis 16:00 Uhr

    Abschlusstest mit Zertifikat

    Schriftlicher Test, Zertifikat und Eintrag im BVEG-Sicherheitspass.

Ergebnis

Das können Sie danach

  • Druckregler passend zur Anwendung auswählen
  • typische Auslegungsfehler und Überspezifizierung vermeiden
  • Druckregler sicher installieren
  • Wartungsarbeiten effizient selbst durchführen

Zielgruppe

Für wen ist das Seminar?

  • Betriebs- und Prozessingenieure
  • MSR / EMSR
  • Instandhaltung
  • Konstruktion
  • Labor und Technikum
  • Anlagenbetreiber

12 Plätze, damit jeder selbst am Regler arbeitet.

Preise

Transparent. Mit Rabatt für Teams.

Pro Person680 €zzgl. MwSt.
Ab 5 Personen einer Firma590 €pro Person, zzgl. MwSt.
Ab der 3. Buchung im Jahr−15 %auf diese und jede weitere Buchung

Bei Abmeldung innerhalb von 7 Tagen vor dem Termin berechnen wir 150 €, bei Nichterscheinen den vollen Preis.

FAQ

Häufige Fragen

Wo findet das Seminar statt?

Im Trainings- & Kompetenzzentrum von Swagelok Düsseldorf, Im Taubental 46, 41468 Neuss (Route planen). Beginn 9:00 Uhr, Ende 16:00 Uhr.

Brauche ich Vorkenntnisse?

Nein. Das Seminar führt von den Grundlagen zur Auslegung. Erfahrung mit Fluidsystemen im Betrieb hilft, ist aber keine Voraussetzung.

Bekomme ich ein Zertifikat?

Ja. Nach dem schriftlichen Abschlusstest erhalten Sie ein Zertifikat. Bringen Sie Ihren persönlichen BVEG-Sicherheitspass mit, die Teilnahme wird dort vermerkt. Ohne eigenen Pass stellen wir Ihnen kostenlos einen zur Verfügung.

Gibt es Rabatte?

Ab 5 Personen einer Firma kostet die Teilnahme 590 € statt 680 € pro Person. Ab der dritten Buchung eines Teilnehmers im Kalenderjahr gibt es 15 % auf diese und jede weitere Buchung. Alle Preise zzgl. MwSt.

Was passiert, wenn ich absagen muss?

Bitte stornieren Sie schriftlich. Bei Abmeldung innerhalb von 7 Tagen vor dem Termin berechnen wir 150 € pro Teilnehmer, bei Nichterscheinen den vollen Preis.

Der 18. November passt nicht?

Das Seminar wird 2027 wiederholt. Schreiben Sie uns kurz, dann informieren wir Sie, sobald die neuen Termine feststehen.

18. November 2026 · Neuss

Sichern Sie sich einen der 12 Plätze.

Die Anmeldung dauert eine Minute. Fragen zum Inhalt oder zu Ihrer Anwendung klären wir gern vorab: Telefon 02131 73810-0 oder info@swagelok-duesseldorf.de.

18.11.2026 · Neuss680 € zzgl. MwSt.Anmelden