Webinar: Schläuche und flexible Rohre
Wir hoffen, Sie konnten viel Wissen aus unserem Webinar mit Peter Sennrich mitnehmen.
Damit Sie die Inhalte für sich nochmal nachvollziehen, stellen wir Ihnen das Skript und die Aufzeichnung zum Webinar "on demand" zur Verfügung.
Download Skript | Webinar on demand anschauen
Für alle Fragen rund um das Thema Schläuche und flexible Rohre stehen Ihnen unsere Experten jederzeit gerne zur Verfügung.
Q & A zum Webinar
Es gab viele Fragen, die nicht vollständig im Live-Webinar beantwortet werden konnten.
Unser Experte hat alle Fragen im Nachgang für Sie beantwortet:
|
Bei welchen Schläuchen ist das Fehlerbild im Zusammenhang mit der Verwendung von Wasserstoffperoxid aufgetreten? |
Die betroffenen Schläuche waren aus der U-Serie. Dabei hat sich der PFA-Inliner vom Silikon gelöst. Ein Umstieg auf die Megafang-Anschlüsse beseitigte dieses Problem (Folie 29 der Präsentation). Für den Einsatz mit H2O2 können auch unsere anderen PTFE-Schlauch Serien (T, B, X, S, C, J, N, W, F) eingesetzt werden. Bei diesen ist der Innenschlauch nicht mit der Schlauchumhüllung verbunden und kann sich somit nicht lösen. |
| Haben Sie Schläuche für Wasserstoff? Betriebsdruck 700 bar. Oder muss man hier Rohre verwenden? | Für Wasserstoff kann auf unsere Metallschläuche zurückgegriffen werden. Jedoch sind diese bis maximal 413 bar geeignet (Serie FX ). Für höhere Drücke nach Möglichkeit gewendelte Rohre verwenden: Hochdruck Metallschläuche |
| Sind auch Schläuche mit 90° Anschlussbogen an den Enden verfügbar? | Die US-Ausführung der Kwik-Clamp-Anschlüsse ist mit Rohrbögen im Angebot. Für ISO-Rohre wird auf Schweissstutzen zurückgegriffen und der Bogen inkl. passendem Anschluss selbst angeschweisst. Dies ermöglicht zusätzlich die Adaptierung auf andere Dimensionen. |
| Gibt es Dinge, die besonders zu beachten sind, bei Vakuumanwendungen? | Dies hängt vom vorhandenen Vakuum ab. Bei Gasanwendungen sind Faltenbalgschläuche zu favorisieren, da hier die Permeation sehr klein ist und sie nicht Luft von aussen ins System ziehen. Bei Flüssigkeiten können sie die Teflonschläuche verwenden. Beispielsweise sind Schläuche der U-Serie für ein Vakuum von 0.048 bara einsetzbar. |
| Ich möchte zwei Edelstahlrohre mit einem Schlauch verbinden, mögliche Größen sind von 1“ bis 2“. Hierbei herrschen 300bar Betriebsdruck (Druck kann bis 30bar sinken) und das Medium ist gasförmiger Stickstoff (Reinheit 99,9999). Hinweis: Schweißverbindung ist nicht möglich. Gibt es für diese Größen geeignete Schläuche? |
Generell halten Metallschläuche höhere Arbeitsdrücke aus. Das Maximum bei den 1-zölligen FX-Schläuchen liegt jedoch bei 206 bar. Durch die Wahl eines kleineren Schlauchs wären bis zu 413 bar möglich. |
| Welche Schläuche sind für Anwendungen im Vacuum ( 0,1Pa) Bereich verwendbar? | Swagelok Faltenbalgschläuche können ab einen Arbeitsdruck von 10-9 Torr je nach Grösse bis maximal 6.8 bar eingesetzt werden. |
| Kann es bei Gasen auch zu statischen Aufladungen kommen? |
Dies ist gasabhängig. Beispielsweise zählt Erdgas zu den Gasen, welche sich statisch aufladen können. Nebst allen Lösungsmitteln und Erdgas kann dies auch bei Chlorwasserstoff der Fall sein. Ob ein Stoff zu einer elektrostatischen Aufladung neigt, kann beim Lieferanten in Erfahrung gebracht werden. |
| Sind die PFA-Schläuche mit Kohlenstoff-Versatz ähnlich permeationsbeständig wie PFA-Schläuche ohne C-Versatz? |
Die Permeation hat wenig mit Kohlenstoffversatz zu tun, der Grundstoff ist hier wichtiger. |
| Gibt es Schläuche für die Druckpulsation-Messung ? | Speziell ausgewiesene Schläuche für diese Anwendung haben wir nicht im Sortiment. |
| Welche Endanschlüsse eignen sich grundsätzlich besonders gut für Wasserstoffanwendungen? | Für Wasserstoffanwendungen werden die Endanschlüsse am besten verschweisst, oder mit den Swagelok-Rohrverschraubungen oder VCR-Verschraubungen verbunden. |
| Müssen nur Schläuche ggf geerdet werden oder gilt dies auch für Rohre? |
Elektrisch leitende Rohre wie zum Beispiel aus Metall müssen nicht geerdet werden. Es wird jedoch vorausgesetzt, dass die Verbindungen der Rohre ebenfalls rein metallisch sind (z.B. Rohrverschraubung). Konische, mit Teflonband abgedichtete, Gewinde leiten nicht. |
Sie haben aktuelle Fragestellungen oder Ideen für weitere Webinare?
Senden Sie uns Ihre Anregungen einfach per Mail. Wir freuen uns auf Ihren Input!
Ihr Swagelok Düsseldorf Team